Das interessiert die Schweiz
Ihr Wochenrückblick
Das kauft die Schweiz – Meist gekaufte Produkte
Thema der Woche
Die Schweiz liest – WLAN-Access Points
Mai 2024
Werkbänke
04.05.2024 | Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb sollen unter Achtung der Arbeitssicherheit und mit bestmöglichem Komfort an Werkbänken produzieren können.
April 2024
Garten- & Dekoleuchten
27.04.2024 | Entdecken Sie unsere Solar-Gartenleuchten: Umweltfreundlich und vielseitig! Von funktionalen Gartenstrahlern bis zu dekorativen Dekoleuchten bieten wir eine breite Auswahl.
Gartengeräte und Zubehör
20.04.2024 | Ob im Frühling die ersten Setzlinge hinaus dürfen, im Sommer der Rasen gekürzt und die Pflanzen gegossen oder im Herbst Laub beseitigt werden soll: Es gibt viele Arbeiten im Garten und somit auch viele Gartengeräte.
Quadrocopter, Multicopter
13.04.2024 | Es gibt wohl kein Fluggerät, das so faszinierend ist, wie ein Quadrocopter. Aufgrund der extrem breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten gibt es inzwischen für jeden Anwendungszweck und für jeden Geldbeutel den passenden Copter.
Kfz-Handyhalterung
06.04.2024 | Eine Handyhalterung im Auto ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone während der Autofahrt sicher als Navigationsgerät zu nutzen. Erfahren Sie in unserem Ratgeber, was Kfz-Handyhalterungen konkret auszeichnen und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
März 2024
Hochdruckreiniger
30.03.2024 | Es gibt Schmutz, der derart so stark anheftet, dass er mit einfachen Reinigungsmethoden nicht zu beseitigen ist. An dieser Stelle kommen Hochdruckreiniger ins Spiel. Erfahren Sie in unserem Ratgeber, wann und für welchen Einsatzzweck diese eingesetzt werden.
Mäuse
23.03.2024 | Bei der Suche nach einer neuen Maus, ist das Angebot der Hersteller derart vielfältig, dass die Wahl oft schwerfällt. Unser Ratgeber zeigt Ihnen, welche Unterschiede entscheidend sind und welche PC-Maus daher zu welchem Nutzverhalten besser passt.
Ladestationen für Elektro-Autos
16.03.2024 | Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, wächst auch die Notwendigkeit einer zuverlässigen und effizienten Ladeinfrastruktur. Wir gehen daher in unserem Ratgeber auf die Funktionsweisen und unterschiedlichen Ladeverfahren ein.
Klebebänder
09.03.2024 | Klebebänder klingen zwar im ersten Moment unspektakulär, jedoch werden Sie schnell in sehr vielen Einsatzgebieten zu nützlichen Helfern. So kann unter anderem unnötiges Bohren gemieden werden, Kaputtes schnell reparieren oder Sachen sicher fixieren.
Modellbau Elektronik
02.03.2024 | Wenn ein Modell mit Leuchten ausgestattet werden soll oder sich einzelne Teile vorbildgetreu bewegen oder drehen sollen, dann kommt die Modellbau-Elektronik ins Spiel. Wir erklären Ihnen in unserem Ratgeber, was das genau ist und was es zu beachten gibt.
Topseller
Februar 2024
Druckerpatronen, Toner, Schriftbänder
24.02.2024 | Selbst wenn die Anzahl an ausgedruckten Dokumenten tendenziell abnimmt, heisst es noch lange nicht, dass Wichtiges nicht mehr auf Papier benötigt wird. Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker, egal welcher Art, stets bereit für seine Arbeit ist, um Ärger und Verzögerungen zu sparen.
Multifunktionswerkzeuge
17.02.2024 | Multifunktionsgeräte bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Mithilfe passender Aufsätze können diese verschiedene Arbeiten verrichten, ohne dass Sie zu anderen Werkzeugen greifen müssen.
Mehrfachsteckdosen
10.02.2024 | PC, Drucker, Smartphone Ladegerät – die Anzahl an Elektrogeräten steigt stetig und oft mangelt es an freien Steckdosen. Abhilfe schaffen Mehrfachsteckdosen. Unser Ratgeber stellt Ihnen die unterschiedlichen Typen vor und erklären, worauf beim Kauf zu achten ist.
Kisten, Kästen, Boxen
03.02.2024 | Schachteln, Kisten, Boxen, Kästen... hiervon kann man nie genug haben! Mit etwas Planung kann jedes Chaos schnell bewältigt werden, ohne einen grossen Aufwand betreiben zu müssen. Was fehlt Ihnen noch für einen organisierten Arbeitsplatz?
Januar 2024
IP-Videoüberwachung
27.01.2024 | Die IP-Videoüberwachung nutzt Computernetzwerke, um digitale Bilddaten via WLAN oder LAN-Kabel zu übertragen. Doch welchen Nutzen bieten IP-basierte Videoüberwachungssysteme und was ist beim Kauf entscheidend?
RC Auto
20.01.2024 | Nicht nur Kinder lieben sie: Ferngesteuerte Modellautos begeistern Bastler und Autoliebhaber gleichermassen. Erfahren Sie in unserem Ratgeber, welche Arten es gibt und welches am besten zu Ihnen passt.
PC-Kabel, Adapter & Hubs
13.01.2024 | Wir halle haben sie und hüten sie wie eine Schatztruhe. Die Rede ist von unserer Kiste mit abertausend Kabeln, Adaptern und Steckern. Warum sie dennoch wichtig ist und warum fast immer ein Hub fehlt, zeigt unser Ratgeber.
Elektrowerkzeuge
06.01.2024 | Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit und sind in grosser Vielfalt erhältlich. Wir stellen Ihnen in unserem Ratgeber die gängigsten Elektrowerkzeuge näher vor und verraten Ihnen, wozu sie zum Einsatz kommen.
Erfahren Sie es als erstes
CHF 10.- Rabatt
Willkommensbonus im Wert von CHF 10.- zum soforteinlösen ab CHF 45.– Bestellwert. Kostenlos und jederzeit kündbar.
Wochenrückblick
Welche Produkte waren diese Woche besonders gefragt und welches Ratgeber Thema interessierte die Schweizer Kundschaft am meisten? Jede Woche erfahren Sie in unserem Newsletter als erstes was diese Woche besonders häufig im Warenkorb gelandet ist. Ist vielleicht auch einer Ihrer Topseller dabei?
Unser Wochenrückblick zeigt: Die Nachfrage nach bestimmten Produkten schwankt saisonal oder je nach Sortiment zyklisch. Unsere Kundschaft entwickelt ständig neue Bedürfnisse und Vorlieben, dennoch unterliegen gewisse Kategorien keinerlei Schwankungen – sie sind einfach immer beliebt. Batterien, Kabelbinder, PC-Kabel, Adapter und Hubs, wie auch alles aus dem Bereich der Optoelektronik und Widerstände landen jede Woche zigmal in den Einkaufswagen. Anders ist das beim Thema 3D-Druck, Energiekosten-Messgeräte oder alles aus dem Sortiment Löttechnik. Diese Kategorien sind einmal besonders hoch im Kurs und dann erst in ein paar Monaten wieder.
Entdecken Sie unser Sortiment jede Woche neu
Wer sich einen Überblick über unsere beliebtetsten Produkte und Ratgeber macht erkennt: Das Sortiment unseres Onlineshopes deckt sowohl komplexe als auch unterschiedliche Kundenbedürfnisse und -wünsche ab. Bei über 1 Million Produkte und 3'500 Marken ist wirklich für jede und jeden etwas dabei.
Unser Wochenrückblick zeigt nicht nur jede Woche unser vielfältiges Sortiment sondern auch wie vielfältige interessiert unsere Kundschaft ist. Unsere Ratgeber bringen Ihnen interessante Themen näher und erklären spezifische Produkte bis ins Detail. Insbesondere bei technischen Sachverhalten finden Sie anschauliche Grafiken sowie Tipps aus der Praxis. Kurz: Jede Woche erhalten Sie durch unsere Ratgeber komplizierte Thematiken leicht verständlich erklärt.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lesen Sie pünktlich zum Samstagmorgen Kaffee unseren Wochenrückblick.